Artículo 4 Registro, aprobación
(1) Algunas zonas del portal de Internet sólo son accesibles para los usuarios registrados. Otras áreas del portal de Internet están además sujetas a aprobación y, por lo tanto, sólo son accesibles para los usuarios aprobados.
(2) Un usuario puede solicitar su registro por correo electrónico indicando su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña de libre elección sólo visible para él. A continuación, recibirá, en la dirección de correo electrónico especificada por él, un acuse de recibo con un enlace de confirmación. Una vez que el usuario haya confirmado este enlace, podrá utilizar el área protegida por contraseña como usuario registrado. Deberá proporcionar de forma veraz los datos necesarios para el registro y notificarnos sin demora cualquier cambio posterior.
(3) El usuario no posee el derecho de registro. También tenemos derecho a revocar cualquier registro emitido en cualquier momento. Este es el caso, por ejemplo, si se detecta que el usuario ha proporcionado datos de forma incompleta o incorrecta, infringe estas condiciones de uso o ya no está autorizado a utilizarlos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de verificar la potestad de utilización cada doce meses mediante el envío de un correo de confirmación adicional.
(4) El usuario registrado debe mantener la confidencialidad de sus datos de acceso y, en particular, de su contraseña.
(5) Se requiere la aprobación para el acceso al área del portal con información sobre precios. Esta se emite en cada caso después de consultar por separado con nosotros. Las disposiciones mencionadas de los apartados 3 y 4 se aplicarán en consecuencia.
(6) Los datos del usuario necesarios para la aprobación se registran y pueden ser divulgados cuando sea necesario para formalizar un pedido. El usuario acepta explícitamente esta transferencia de datos.