News –
Willkommen an Bord!
20 Auszubildende und duale Studenten starten dieses Jahr bei NORD ins Berufsleben. Die neuen Kollegen erwartet eine familiäre Unternehmenskultur, spannende Herausforderungen, internationale Perspektiven sowie jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten.

Bargteheide, 2019-10-16
Los ging’s mit einer Einführungswoche. In dieser erhielten die „Neuen“ einen ersten Einblick in die NORD-Produkt- und Arbeitswelt, auch ein Besuch der Fertigungswerke in Glinde und Gadebusch stand auf dem Programm. Jedem Azubi wurde zudem ein Auszubildender aus einem höheren Lehrjahr als Paten zur Seite gestellt. „Dieser Pate – sowie natürlich auch die Personalabteilung und die Ausbildungsverantwortlichen in den Abteilungen – stehen den Azubis bei jeglichen Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt Ausbildungsleiter Felix Zahn. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Azubis gut ausgebildet werden und sich bei uns wohlfühlen.“
NORD DRIVESYSTEMS investiert kräftig in die Ausbildung junger Talente und bietet eine große Bandbreite an Einstiegsmöglichen im kaufmännischen, gewerblichen oder technischen Bereich. Um qualifizierte Nachwuchstalente für sich zu begeistern, scheut der Antriebsspezialist dabei keine Mühen. „Der Ausbildungsmarkt verlangt in den letzten Jahren immer mehr Präsenz der Unternehmen“, so Zahn. „Die Unternehmen müssen aktiver für ihre Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge werben, da die Auswahl der Möglichkeiten für die Schüler nach der Schule immer größer wird.“ Gesagt, getan. So veranstalten die Bargteheider unter anderem Werksführungen für Schulklassen und sind regelmäßig auf Ausbildungsmessen unterwegs. Mit Erfolg. „Aufgrund der Branche und dem fehlenden Kontakt zum Produkt im Alltag ist Getriebebau NORD bei Bewerbern oft unbekannt. Durch die Vielseitigkeit der Anwendungen, die Produkte, die Internationalität und das gute Arbeitsklima entwickeln sowohl Bewerber und vor allem Azubis schnell ein großes Interesse an dem Unternehmen“, hebt der Ausbildungsleiter hervor.
NORD heißt alle neuen Azubis und dualen Studenten herzlichen willkommen und wünscht ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Ausbildung.