NORD-konsernin historia
Tavoitteellista kasvua
Aina perustamisestaan vuodesta 1965 lähtien NORD on seurannut johdonmukaisesti linjaansa, joka perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja niihin vastaamiseen.
1977 | Nykyaikaisen vaihdetehtaan rakentaminen |
1979 | Tytäryhtiöiden perustaminen eri puolille maailmaa |
1981 | NORDin UNICASE™-runkorakenteen esittely |
1983 | NORDin ensimmäisen sähkömoottoritehtaan rakentaminen |
1984 | NORDin ensimmäisen taajuusmuuttajatehtaan rakentaminen |
1987 | Moottoritehtaan rakentaminen Italiaan |
1991 | Valuosien ja teräskomponenttien koneistustehtaan rakentaminen |
1998 | Suomen tytäryhtiö perustetaan, kokoonpanotehtaan rakentaminen Ranskaan |
2000 | Kokoonpanotehtaiden rakentaminen Iso-Britanniaan ja Itävaltaan |
2001 | Kokoonpanotehtaan rakentaminen Kiinaan |
2002 | Gadebuschin koneistustehtaan laajennus (n. 7 200 m²) |
2003 | Kokoonpanotehtaan rakentaminen Venäjälle |
2004 | Uuden moottoritehtaan rakentaminen Italiaan |
2005 |
Nord Gear täyttää 40 vuotta Kerrosvarastojärjestelmän avaaminen Saksan tehtaalle Bargteheideen Uuden kokoonpanotehtaan rakentaminen Kiinaan |
2006 | Uuden taajuusmuuttajatehtaan avaaminen Saksan Aurichiin |
2007 | Uusien kokoonpanotehtaiden rakentaminen Intiaan ja Tsekin tasavaltaan |
2008 |
Laajentaminen Bargteheidessa: - korkeavarastotilan lisääminen - tehtaan laajentaminen - pysäköintitalon rakentaminen. Kokoonpanotehtaan ja palvelukeskuksen rakentaminen Pietariin, Venäjällä. |
2009 |
Expandation at Getriebebau NORD, Bargteheide - Construction of a next high rack storage - Construction of a assembly center for industrial gear units |
2010 |
Expandation at Getriebebau NORD, Bargteheide - Expansion of a assembly center for industrial gear units |
2011 | NORD DRIVESYSTEMS is celebrating the inauguration of the fourth construction stage of the production facility in Gadebusch and the 25th anniversary of NORD GEAR Ltd in Brampton, Canada. In China, NORD is celebrating the opening of a second factory in Tianjin, about 100 km south-east of Beijing, while on the fifth continent, the NORD Australian subsidiary is opening in Darwin. |
2012 | At present NORD DRIVESYSTEMS is represented by 35 subsidiaries throughout the world. The NORD sales and service network is supplemented by sales and service partners in more than 60 countries. With a highly motivated team of employees and a complete range of technologically excellent and high quality drive technology products, the company is ideally equipped to face the challenges of the future. |
2013 | Uusi tehdas Souzhouhun. |
2014 | Bargteheiden päätoimipaikan huoltualue ja maalaamo modernisoitiin. |
2015 |
Yhtiön 50-vuotispäivä Uuden toimistorakennuksen rakentaminen |
2016 |
Gadebuschin tuotantotilojen laajennus 3 300 m²:llä vaihteiden runkojen pintakäsittelyä varten NORDAC LINK -kentänjakojärjestelmän esittely (taajuusmuuttaja / moottorin käynnistin) Asennus- ja jakelukeskuksen uudisrakennus Etelä-Korean Siheungiin |
2017 |
Uusi teollisuusvaihteiden kokoluokka 15 000 Nm Noin 2 000 m² laajennus NORD Gearin tiloihin Yhdysvaltain Waunakeessa |
2018 |
NORDBLOC.1 yksiportaisten tappivaihdemoottorien julkistaminen Myyntikonttorin ja palvelukeskuksen uudisrakennus Puolan Podlezeen |