KRIJN VERWIJS
Sistemi di azionamento resistenti alla corrosione con funzionamento affidabile in atmosfera salmastra
Nel centro di produzione di frutti di mare Krijn Verwijs, la rapida corrosione dovuta all'atmosfera salmastra ha sempre rappresentato un problema. I sistemi NORD in alluminio con trattamento speciale di superficie hanno consentito di risolvere il problema con una soluzione economica.

Focus sul cliente
Krijn Verwijs Yerseke B.V. è stata fondata nel 1880 e inizialmente allevava ostriche. Negli anni questa azienda a conduzione familiare si è evoluta in uno dei maggiori player nel mercato europeo di molluschi e crostacei. L'azienda fornisce mitili a catene di supermercati e grossisti europei sotto il marchio „Premier“ e altre etichette private. Inoltre, Krijn Verwijs offre un assortimento completo di ostriche, aragoste e altri frutti di mare.
Focus sul progetto
L'atmosfera salmastra che pervade il centro di produzione di Krijn Verwijs a Yerseke fa di questo impianto un caso da manuale in fatto di condizioni ambientali avverse: nel tempo, diverse centinaia di motoriduttori classe 1,5 kW impiegati nelle linee di trasporto hanno già patito una rapida corrosione. L'azienda al momento è impegnata in una transizione completa ad affidabili sistemi nsd tupH: nei prossimi mesi e anni, ogni azionamento di Krijn Verwijs verrà gradualmente sostituito da un motoriduttore a lunghissima durata NORD.

Sfida
Con un percorso di oltre 100 km da est a ovest, la nuova linea di collegamento rapido denominata “London Crossrail” presto arricchirà la rete di trasporto pubblico londinese. A tale scopo nel sottosuolo della città sono al momento in corso gli scavi per la realizzazione di nuovi tunnel. H+E Logistik è stata incaricata di sviluppare una soluzione di trasporto speciale per la rimozione del terreno estratto dai tunnel. Il sistema personalizzato è stato equipaggiato con motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS.
Un trasporto molto impegnativo. – Per quanto piuttosto facile da scavare, la consistenza densa e collosa dell'“argilla di Londra” arricchita di tensioattivi presso la fresa rende particolarmente sfidante la rimozione del materiale dal tunnel. Utilizzando nastri standard la miscela argillosa si attaccherebbe permanentemente ai componenti del sistema trasportatore. H+E Logistik ha risolto il problema applicando ai nastri speciali rivestimenti plastici e sviluppando un sistema di pulizia dedicato la cui azione meccanica previene l'adesione del materiale alle parti esposte.
Affidabile e riutilizzabile. – Per garantire il minimo delle interruzioni operative, il sistema doveva essere equipaggiato con una soluzione di azionamento affidabile. Oltre all'affidabilità, l'altro requisito fondamentale da tenere in considerazione dall'inizio era la flessibilità del sistema, per consentirne l'eventuale ridispiegamento altrove al termine del progetto. H+E si è rivolta a NORD DRIVESYSTEMS per una soluzione adeguata, poiché diversi motoriduttori NORD si erano già rivelati particolarmente adeguati nei numerosi progetti di collaborazione precedenti sviluppati nell'arco di circa dieci anni.

Soluzione applicativa
Per i trasportatori a nastro del progetto londinese, NORD ha fornito motoriduttori ad assi ortogonali con albero di uscita bilaterale liscio. Un accoppiamento di espansione trasferisce la coppia al nastro trasportatore. Uno dei vantaggi di questo azionamento versatile è che limita la varietà di motorioduttori di diverso modello da gestire. Inoltre, il design bilaterale consente di adattare in modo pratico e flessibile il sistema trasportatore a nuovi cantieri, in caso H+E volesse riutilizzarlo per altri progetti.
Costruzione senza discontinuità. – Tutti i riduttori per i sistemi di trasporto orizzontale e verticale utilizzano in generale una carcassa monoblocco priva di giunti e tenute, che garantisce una particolare resistenza alle forze radiali e di torsione. Questa è applicata anche ai potentissimi riduttori industriali con output fino a 242.000 Nm necessari per gestire le pendenze più estreme del nastro e movimentare quantitativi molto ingenti di materiale trasportato. Grazie alla disposizione sfalsata degli assi degli alberi, il design di NORD UNICASE assicura anche dimensioni molto compatte, pur consentendo di utilizzare cuscinetti più grandi per una maggiore durabilità.
Disponibilità in tempi brevi. – NORD è in grado di fornire la maggior parte dei riduttori e motoriduttori per applicazioni trasportatrici con tempi di consegna minimi in tutto il mondo. Anche in un progetto a lungo termine come il “London Crossrail”, questo aspetto è stato essenziale per il cliente: quando H+E è stata incaricata di fornire in poche settimane altri nastri trasportatori brevi per lavori manuali imprevedibili, NORD ha consegnato tutte le tecnologie di azionamento richieste entro cinque giorni dall'ordine.